结果:找到"光分路器 PLC分路器",相关内容1000条
  • 什么是OADM光分插复用器
  • 文章导读:什么是OADM光分插复用器光分插复用器的功能光分插复用器的类型(FOADM,TOADM)OADM的应用1、什么是OADM光分插复用器由不同的光通道进出单模光纤。它的主要功能是在不影响其他波长信道传输的情况下,选择性地下载或上传一个或多个波长信道。OADM设备是全光网络的关键设备之一。“上路(Add)”是指设备向现有多波长WDM信号添加一个或多个新波长通道的能力,而“下路(Drop)”是指下载或移除一个或多个通道通往本地信号,将这些信号传递到另一网络路径,并且不影响现有其他波长信道按原有路线传输。2、光分插复用器的功能传统的OADM由光复用器、光解复用器和介于它们之间的一种重构方法,...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: OADM插复用 发帖人:亿源通科技HYC 发帖时间:2023-04-26 14:54:00
  • LOTO示波器电源环路增益分析客户实测
  • 我们在之前有文章介绍过LOTO示波器+信号源扫频测电源环路增益稳定性的方法和过程,可以参考演示视频如下:https://www.ixigua.com/7135738415382790663?logTag=a843d537a27090d5117b或者阅读对应的文章:《LOTO示波器实测开环增益频响曲线/电源环路响应稳定性》https://www.bilibili.com/read/cv18591666有LOTO客户在阅读了文章的基础上实测了自己的电源板,提供了宝贵的实战经验,让我们得以对之前的文章和实践有的新的认识和提高。所以感谢这位客户提供的资料和经验,我们得以推出本文对之前的文章做一些补充...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO示波电源环增益析客户实测 发帖人:LOTO 发帖时间:2023-04-07 14:55:00
  • 公司企业路由器怎么选?选哪种路由器好?
  • 有些公司早期为了节省预算,在部署无线网络时选用的是家用路由器,然而对于路由器而言,路由器分为三类:电信级、企业级、家用级,每级之间的差异都比较大。然而导致公司内部的无线网络非常不稳定,不少员工频繁抱怨,工作效率大大降低,让公司遭受到了极大的损失。路由器作为企业组建网络的核心设备,其选购是个无法回避的问题。许多企业的负责人由于专业知识的缺乏,常常会为了控制成本而选择家用路由器来进行无线覆盖。实际上,这种做法是非常不正确的,因为家用路由器往往都是根据家庭使用环境设计的,如果应用在企业中,稳定性和安全性都难以保证,所以企业如果要想进行无线覆盖,一定要选择符合企业场景的网络设备。那么企业级路由器该如...
  • 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 发帖人:厦门极速佳 发帖时间:2021-10-26 10:23:00
  • 承接定制15路16路21路30路36路46路LED灯控制器商场趣味抽奖广场幸运转盘招牌
  • 定制产品,demo显示六位数字时间,正常运行;变化模式按用户要求定制,面向广场商场的趣味商业活动,如趣味抽奖,随机关键词等趣味可参与的灯饰品,微:13714618187,联系时请写明来自"立创社区",谢谢!
  • 所属专栏: 项目外包 标签: 15 16 18 21 2430 36 46 LED 控制 趣味抽奖 幸运转盘 发帖人:Cyril2002 发帖时间:2019-12-07 13:30:00
  • 路由器交换机模块与裸板有什么不同呢?
  • 前段时间有客户问到:“路由器交换机模块跟裸板有什么不同呢?”今天易天光通信就给大家普及一下这方面的知识,首先路由器交换机模块就是裸板的意思,功能也是一样的,没有太大的区别。具体可以从以下5点外观方面来区别:1.裸板的话单纯就是一个裸字,就是一个板块,没有带外壳。路由器交换机模块的话可以按照不同厂商的需求,制定路由器交换机外壳并配置电源等等。2.路由器有一个WAN口,需要通过MODEM才能连接电脑共享上网。交换机只有LAN口,没有WAN口,不需要进行IP地址设置可以直接连接电脑。3.你仔细看一下,路由器有一个开关按钮,交换机没有。4.交换机的接口比较多,一般都适用于企业、网吧等多台电脑共享的,...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 交换机 模块 发帖人:etulink 发帖时间:2018-07-09 19:12:00
  • 专题:光无源器件介绍和种类
  • 在光通信网络中,除了有源器件之外,还有一种器件叫光无源器件。光有源器件是光通信系统中需要外加能源驱动工作的可以将电信号转换成光信号或将光信号转换成电信号的光电子器件,是光传输系统的心脏。光无源器件是不需要外加能源驱动工作的光电子器件。光无源器件是光纤通信设备的重要组成部分,其工艺原理遵守光学的基本规律及光线理论和电磁波理论、各项技术指标、多种计算公式和各种测试方法,与纤维光学、集成光学息息相关。具有高回波损耗、低插入损耗、高可靠性、稳定性、机械耐磨性和抗腐蚀性、易于操作等特点,广泛应用于长距离通信、区域网络及光纤到户、视频传输、光纤感测等等。光无源器件一类器件的统称,其包含着多种的种类,并且...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 无源 衰减 易飞扬 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-03-24 14:37:00
  • 光分路器是什么?PLC分路器都有哪些类型?
  • 在光纤通信链路中,除了光模块,还有一个东西在其中起到一个重要的作用。那就是光分路器。什么是光分路器?PLC光分路器都有哪些类型?易飞扬通信在本文就给大家介绍介绍。光分路器是什么?光分路器又称分光器,是光纤链路中重要的无源器件之一,是具有多个输入端和多个输出端的光纤汇接器件。光分路器按分光原理可以分为熔融拉锥型和平面波导型(PLC型)两种。下面详细介绍PLC光分路器。PLC分路器采用半导体工艺(光刻、腐蚀、显影等技术)制作。光波导阵列位于芯片的上表面,分路功能集成在芯片上,也就是在一只芯片上实现1、1等分路;然后,在芯片两端分别耦合输入端以及输出端的多通道光纤阵列并进行封装。PLC分路器的优点...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: PLC 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-02-28 15:02:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: